Projekte

Ein Projekt enthält für die Erstellung von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
verschiedene Komponenten. Nach der Erstellung können Sie ein Projekt von einer früheren Version von FactoryTalk Optix upgraden. Darüber hinaus können Sie ein Projekt duplizieren, eine frühere Version eines Projekts wiederherstellen, ein Projekt sichern, Dateien in ein Projekt importieren und ein Projekt in eine Datei exportieren, um es einem anderen Benutzer zu senden.
FactoryTalk Optix
-Projekte entsprechen dem OPC-Standard (Open Platform Communication), der die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen ermöglicht.

Komponenten

Ein Projekt kann diese Komponenten enthalten:
  • Objekte. Physikalische Objekte wie z. B. ein Motor oder nicht-physikalische Objekte wie z. B. ein digitaler Alarm.
  • Objekttypen. Von Modellobjekten, aus denen Sie Objektinstanzen erstellen können. Jede Objektinstanz kann bestimmte Objekte und Variablen enthalten.
  • Variablen. Elemente, die Merkmale von Objekten darstellen und die Werte dieser Merkmale angeben.
  • Variablentypen. Modellvariablen, von denen Sie Variableninstanzen erstellen können, die andere spezifische Variablen enthalten können.
  • Typen von Laufzeitmethoden. Modellmethoden, von denen aus Sie Methodeninstanzen erstellen können. Methodeninstanzen können zur Laufzeit ausgeführt werden, wenn ein Ereignis, z. B. eine Benutzeraktion oder eine Änderung eines Variablenwerts, eintritt.
  • Vordefinierte Grafikobjekte. Eine vordefinierte Bibliothek von Objekten, wie z. B. Steuerelemente, Container, Zeichnungen oder Medieninhalte, die Sie zur Erstellung einer Benutzeroberfläche für
    FactoryTalk Optix-Anwendungen
    verwenden können.
  • NetLogic. NetLogic-Objekte, die benutzerdefinierte, in C# entwickelte Anwendungslogiken implementieren.

Sonderzeichen

Sie können für die unterstützten Sprachen spezifische Sonderzeichen und diakritische Zeichen in Objektnamen und Objekteigenschaften verwenden.
Informationen zum Ändern der Spracheinstellungen finden Sie unter Optionen einstellen.
WICHTIG:
Stellen Sie bei Verwendung von zur Laufzeit in Komponenten sichtbaren Sonderzeichen sicher, dass auf den Zielgeräten eine diese Sonderzeichen unterstützende Schriftart vorhanden ist. Siehe Schriftarten importieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.