Projekt erstellen
Ein Projekt enthält Elemente, mit denen eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
erstellt wird. Sie können entweder ein lokales Projekt oder ein Projekt von einem Remote-Speicherort aus erstellen.- Wählen Sie in der HauptsymbolleisteProjektDie Startseite wird geöffnet.
- Wählen SieNeuaus.
- Um ein lokales Projekt zu erstellen, wählen Sie den Projekttyp:
- Standard. Erstellen Sie ein Projekt mit allen konfigurierten Kategorien und einem Hauptfenster in derProjektansicht.
- OptixPanel. Erstellen Sie ein Projekt mit allen konfigurierten Kategorien und einem Hauptfenster in derProjektansicht, zusätzlich zu Folgendem:
- EinSystem-Objekt mit einem vorkonfiguriertenFT Remote Access-Widget für die Anforderung des Zugriffs auf den FactoryTalk Remote Access-Server und die Unterstützung von der FactoryTalk Remote Access-Anwendung.
- Ein OrdnerSettingsWidgets, der die WidgetsNetzwerkeinstellungen,Geräteeinstellungen,Datum und UhrzeitundAnwendung ladenenthält.
- Ein Hauptfenster, das die Navigation zu den Standard-Widgets zur Laufzeit ermöglicht und anzeigt sowie eigenen Inhalt auf der Startseite des Fensters platziert.
- Automatische Sprachumschaltung für Widgets.
- Eine aktivierte virtuelle Tastatur
Wählen Sie für die Erstellung eines leeren Projekts, das keinen Standardinhalt enthält,FactoryTalk Optix Studio-Optionenund danachErweiterter Modusaus. Startet Sie anschließendFactoryTalk Optix Studioneu und wählen Sie auf der StartseiteLeeraus. Weitere Informationen finden Sie unter Optionen einstellen. - Geben Sie inNameden Namen des Projekts ein.
- Geben Sie inSpeicherortden Pfad zum Projekt ein.Der Standardspeicherort ist C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects.
- (Optional) Wählen SieVersionskontrolle verwendenaus.Bei aktivierter Versionskontrolle können Sie den Status Ihres Projekts in einem lokalen Repository sichern und lokal durchgeführte Änderungen in ein Remote-Repository pushen.TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Ziffern, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
- (Optional) Wählen SieGeheime Schlüssel verschlüsselnaus, um Projektpasswörter, benutzerdefinierte Objekte mit einem DatentypPasswordsowie die das Projektinformationsmodell repräsentierendenYAML-Dateien zu verschlüsseln.Um die OptionGeheime Schlüssel verschlüsselnzu aktivieren, melden Sie sich beiFactoryTalk Huban. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung geheimer Projektschlüssel.
- Geben Sie bei der Erstellung von Projekten unterGröße des Hauptfensters festlegendie Breite und Höhe des Hauptfensters an:
- Wählen SieBenutzerdefinierte Größeaus und geben Sie dann für eine neue benutzerdefinierte Fenstergröße die neueBreiteundHöheein. Die benutzerdefinierte Standardfenstergröße ist 400 x 400 Pixel.
- Wählen Sie eine vorkonfigurierte Fenstergröße aus.
- Wenn Sie ein OptixPanel-Projekt erstellen, wählen Sie eineOptixPanel-Größe aus.
- Wählen SieErstellenaus.
- (Optional) Wenn Sie ein Projekt von einem Remotestandort aus erstellen, wählen Sie oben auf der Seite unter „Projektkonfigurationen“ die OptionRemoteaus und führen anschließend Folgendes aus:
- Remote-URL. Geben Sie hier die von Ihrem Systemadministrator bereitgestellte URL Ihres Remote-Repositorys ein, um das zu öffnende Remote-Projekt anzugeben.
- Speicherort. Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie die Änderungen speichern und übernehmen möchten, bevor Sie diese in das Remote-Repository pushen.
- Wählen SieÖffnenaus.Wenn Sie beiFactoryTalk Optixangemeldet sind, müssen Sie dieRemote-URLoder denSpeicherortnicht kennen.Neues Projekt erstellenzeigt automatisch alle mit Ihrem GitHub-Konto zugänglichen potenziellen Repositorys und alle Remote-Projekte an, die Sie öffnen können.In der Statusleiste wirdProjekt wird remote geöffnetangezeigt. Das neue Projekt wird mit demselben Namen wie der Name im Remote-Repository geöffnet.
Das neue Projekt wird geöffnet. Wenn bereits ein vorhandenes Projekt geöffnet war, wird das Projekt in einer neuen Instanz von
FactoryTalk Optix
geöffnet.Projekt
OptixPanel
Standard
leer
Fenstergröße
Versionskontrolle
Rückmeldung geben