Maßsysteme
Zeigen Sie die Daten im Maßsystem für das Gebietsschema der aktuellen Sitzung an.
Die Maßsysteme umfassen:
- Internationales Einheitensystem
- Angloamerikanisches Maßsystem (USA)
- Angloamerikanisches Maßsystem (UK)
Wenn für jeden Benutzer oder jede Sitzung nichts anderes angegeben ist, basiert das Maßsystem auf dem Land des Gebietsschemas. Die Objekte
Sitzung
und Benutzer
der Benutzeroberfläche verbinden ein Maßsystem mit einer Sprache. So wird zum Beispiel bei „it-US“ der Text auf italienisch, die Daten jedoch im angloamerikanischen Maßsystem angezeigt. Sie können Daten auch in Maßeinheiten anzeigen lassen, die kein Standard für das Maßsystem sind, und Sie können benutzerdefinierte Maßeinheiten erstellen.
TIPP:
Mithilfe des Editors
Maßsystemzuordnung
können Sie Maßeinheiten für verschiedene Maßsysteme anzeigen lassen. Wählen Sie zum Öffnen des Editors den Projektstamm und dann in der Eigenschaft Maßsystemzuordnungen
aus.Rückmeldung geben