Zeitzonen

Das Datum und die Uhrzeit von Ereignissen, die in Grafikobjekten angezeigt werden, werden zur Laufzeit in der Standardzeitzone protokolliert.
FactoryTalk Optix
unterstützt drei Zeitzonen:
  • UTC-Standardzeitzone.
  • Lokale Zeitzone des Rechners, auf dem
    FTOptixApplication
    läuft.
  • Sitzungszeitzone, die von Anwendungen in Remote-Sitzungen unterstützt wird.
Das Datums- und Zeitformat entspricht den Spezifikationen des OPC UA-Datentyps
DateTime
.
Zu den Eigenschaften des
BaseEventType
-Objekts, die Datums- und Zeitereignisse verwalten, gehören:
Eigenschaft
Datentyp
Beschreibung
Zeit
UtcTime
Datum und Uhrzeit der UTC-Standardzeitzone + 0.
LocalTime
TimeZoneDataType
Offset in Minuten zwischen dem UTC-Datum und der UTC-Zeit und dem lokalen Datum und der lokalen Zeit des Geräts für die Anwendung. Bei einem Gerät, das auf UTC + 2 eingestellt ist, beträgt der Offset z. B. 120 Minuten. Falls zutreffend, kann der Offset
DaylightSavingInOffset
enthalten.
TimeZoneOffset
TimeZoneDataType
Sitzungs-Offset von UTC +0 für das Datum und die Uhrzeit.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.