Zeitzonen für Alarmereignisse
Zur Laufzeit zeigt das
Datenraster
-Objekt der Objekte Alarmraster
und Alarmprotokollraster
die lokale Zeit der Ereignisse in der Spalte Zeitstempel
an:Objekt | Zeitstempel |
---|---|
Alarmraster | Setzen Sie einen dynamischen Link in der Eigenschaft Zeit . |
Alarmverlaufsraster | Setzen Sie einen dynamischen Link in der Eigenschaft Zeit mit einem Knotenzeiger. |
In Projekten, die Remote-Sitzungen unterstützen, können Geräte mit unterschiedlichen lokalen Zeiteinstellungen unterschiedliche Zeitzonen in den Widgets anzeigen. Der Zeitstempel des Widgets wird in der lokalen Zeitzone des Geräts angezeigt, auch wenn Ereignisse in verschiedenen Zeitzonen auftreten. Legen Sie in der Spalte
Zeitstempel
des Alarmrasters
oder Alarmverlaufsrasters
einen Konverter vom Typ Ausdrucksauswerter
mit der Summe der Eigenschaften {Item}Time
und {Session}TimeZoneOffset
fest. Weitere Informationen finden Sie unter Alarme in der entfernten lokalen Zeitzone anzeigen.Rückmeldung geben