Anwendungsvariablen

Binden Sie die Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte Variable der
Anwendung
, um die
FTOptixApplication
zu konfigurieren. Beispielsweise können Sie sie an die Sichtbarkeit einer Eigenschaft binden, um das Objekt basierend auf dem Maschinen- bzw. Prozessstatus blinken zu lassen.Informationen zum Binden einer Variable finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Die Kategorie
Anwendung
im Browser für dynamische Links zeigt die Variablen bezogen auf die
FTOptixApplication
.
Anwendungsvariablen
Variable
Typ
Definition
Schreibbar oder Lesbar
Neustart erforderlich
Schnell blinken
Boolean
Ein variabler Wert, der abwechselnd für 1 Sekunde gesetzt und für 0,5 Sekunden gelöscht wird.
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Mittelschnell blinken
Boolean
Ein variabler Wert, der abwechselnd für 2 Sekunden gesetzt und für 1 Sekunde gelöscht wird.
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Langsam blinken
Boolean
Ein variabler Wert, der abwechselnd für 3 Sekunden gesetzt und für 1,5 Sekunden gelöscht wird.
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.