Systemvariablen

Systemvariablen werden automatisch erstellt, wenn Sie ein
System
-Objekt in einem
FactoryTalk®Optix
-Projekt erstellen. Wenn Sie eine Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine Systemvariable binden, werden die Systemobjekte in der
Projektansicht
als Kategorien im Browser für dynamische Links angezeigt.
Jede Kategorie enthält vordefinierte Variablen:
  • Anwendung
    . Variablen, die einen Blinkfrequenzwert bereitstellen. Diese Variablen bestimmen die Anzahl an Sekunden, die zum Wechsel zwischen dem Anzeigen und Ausblenden eines Werts vergehen.
  • DateTime
    . Variablen, die die aktuellen Datums- und Uhrzeitwerte des HMI-Geräts bereitstellen und mit denen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone auf dem HMI-Gerät konfigurieren können.
  • Anzeige
    . Variablen stellen die Helligkeit, Auflösung, Skalierung und Ausrichtung des Bildschirms bereit.
  • Netzwerkschnittstellen
    . Variablen, die die Netzwerkeinstellungen wie die IP-Adressen für das HMI-Gerät bereitstellen.
  • WLAN
    . Variablen, mit denen Sie den Betriebsmodus, den Netzwerknamen, den Sicherheitsmodus, den Benutzernamen, das Passwort und den Zugriff auf das LAN-Netzwerk binden können.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.