Variablen der Netzwerkschnittstellen

Bindet eine Eigenschaft des Grafikobjekts an eine vordefinierte Variable der
Netzwerkschnittstellen
im Objekt
Zusätzliche IP-Adressen
, um das Netzwerk für Ihr HMI-Gerät zu konfigurieren. Bindet beispielsweise die Variable
IP-Adressen
, um die IP-Adresse für das HMI-Gerät anzugeben. Informationen zum Binden einer Variablen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Die Kategorie
Zusätzliche IP-Adressen
unter
Netzwerkschnittstellen
im Browser für dynamische Links zeigt die Variablen an, die sich auf das HMI-Gerät beziehen.
Variablen von „Zusätzliche IP-Adressen“
Variable
Typ
Definition
Schreibbar oder Lesbar
Neustart erforderlich
Schnittstellenname
String
Name der Schnittstelle
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
DHCP aktiviert
Boolean
Bezieht die IP-Einstellungen über DHCP automatisch.
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
IP-Adresse
String
IP-Adresse des Netzwerks
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Maske
String
Subnetzmaske des Netzwerks
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
DNS 1
String
Primäre DNS-Adresse des Netzwerks
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
DNS 2
String
Sekundäre DNS-Adresse des Netzwerks
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Standardgateway
String
IP-Adresse des Standard-Netzwerkgateways
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.