Anzeigevariablen

Binden Sie eine Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte
Anzeige
-Variable, um den Bildschirm des HMI-Geräts zu konfigurieren. Zum Beispiel kann mit der Variable
Helligkeit
die Helligkeitsstufe der Anzeige des HMI-Geräts angegeben werden. Informationen zum Binden einer Variablen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Die Kategorie
Anzeige
zeigt im Browser für dynamischen Links die mit dem Bildschirm des HMI-Geräts verknüpften Variablen an.
Anzeigevariablen
Variable
Typ
Definition
Schreibbar oder Lesbar
Neustart erforderlich
Helligkeit
UInt32
Die Helligkeit des Bildschirms des HMI-Geräts (1–10)
Lesen/Schreiben
Kein Neustart erforderlich
Vertikale Auflösung
UInt32
Die vertikale Auflösung der Anzeige des HMI-Geräts in Pixeln
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Horizontale Auflösung
UInt32
Die horizontale Auflösung der Anzeige des HMI-Geräts in Pixeln
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Skalierung
UInt32
Die Zoomstufe der Anzeige (50–200)
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Ausrichtung
UInt32
Die Ausrichtung der Anzeige:
0 = Querformat
1 = Hochformat
2 = Hochformat gespiegelt
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.