Variablen für Datum und Uhrzeit

Binden Sie eine Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte
DateTime
-Variable, um das Datum und die Uhrzeit auf dem HMI-Gerät zu konfigurieren. Binden Sie sie zum Beispiel an die Variable
Zeitzone
, um die lokale Zeitzone des HMI-Geräts anzuzeigen. Informationen zum Binden einer Variablen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Die Kategorie
DateTime
im Browser für dynamische Links zeigt die Variablen an, die sich auf Datum und Uhrzeit des HMI-Geräts beziehen.
DateTime-Variablen
Variable
Typ
Definition
Schreibbar oder Lesbar
Neustart erforderlich
Zeitsynchronisierung
TimeSynchronizationModeEnum
Manuelle oder automatische Zeitsynchronisierung
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Remote-NTP-Server
String
Konfiguration des Remote-NTP-Servers, der die Zeit liefert
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Datum und Uhrzeit
DateTime
Datum und Uhrzeit des HMI-Geräts
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Zeitzone
String
Zeitzone des HMI-Geräts
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Lokale NTP-Serverschnittstellen
String[0]
Schnittstellen, über die das System als NTP-Server fungiert
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.