Client-Geräte verwalten
Hier wird beschrieben, wie Sie im Netzwerk verfügbare Ziel-Client-Geräte hinzufügen, entfernen, duplizieren und auswählen.
Das standardmäßige Ziel-Client-Gerät, der
Emulator
, wird lokal auf dem Entwicklungscomputer ausgeführt. Der Emulator
ist beim Testen von FactoryTalk Optix-Anwendungen
hilfreich und erfordert keine Installation der FactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienst
-Software.
TIPP:
Die
Emulator
-Laufzeit wird nach zwei Stunden automatisch angehalten, auch wenn eine gültige Lizenz auf dem Gerät vorhanden ist. Wenn Sie Ihre Anwendung über einen längeren Zeitraum testen müssen, exportieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung exportieren.
TIPP:
Das Neustarten des
Emulators
wird nicht unterstützt, damit Sie nicht versehentlich ein Gerät neu starten, auf dem Windows®
installiert ist.Rückmeldung geben