Client-Gerät hinzufügen

Konfigurieren Sie ein Client-Gerät für die Bereitstellung von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
über das Netzwerk.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste neben
    Ausführen
    das Client-Dropdown-Menü aus.
  2. (Optional) Schalten Sie in den
    Client-Geräteeinstellungen
    Aktive Remote-Geräte
    um, wenn Sie nur aktive Remote-Client-Geräte anzeigen lassen möchten.
    TIPP: Aktualisieren Sie die Remote-Client-Geräte durch Auswahl von
    Aktualisieren
    .
  3. Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
    • Einen Ordner und dann
      Add
      auswählen.
    • Ein
      FactoryTalk®Remote Access
      -Gerät und dann
      Add
      auswählen, um ein vom ausgewählten
      FactoryTalk Remote Access
      -Gerätenetzwerk zugängliches Gerät hinzuzufügen.
  4. (Optional) Bearbeiten Sie in
    Name
    den Namen des Zielgeräts.
    WICHTIG: Der Name darf nur alphanumerische Zeichen enthalten.
  5. Geben Sie in
    IP-Adresse
    die IP-Adresse des Zielgeräts ein.
  6. Geben Sie in
    Benutzername
    den Namen des Benutzers ein, der sich am Zielgerät anmelden soll.
    Windows®
    -Benutzername
    Ein Systembenutzername:
    • DOMAIN\
      username
      : für Domänenbenutzer.
    • .username
      : für lokale Benutzer auf Geräten, die der Domäne beigetreten sind.
    • username
      : für lokale Benutzer auf Geräten außerhalb der Domäne.
    Linux-Benutzername
    Ein Administrator-Benutzername.
    WICHTIG: Für den Benutzer muss auf dem Zielgerät ein Passwort konfiguriert sein.
  7. (Optional)
    Zielpfad
    , geben Sie den Pfad auf dem Zielgerät ein, um die Anwendung bereitzustellen.
    TIPP: Der Standardzielpfad für die Bereitstellung ist
    %localappdata%
    . Die Definition eines benutzerdefinierten Pfads ist nützlich, wenn die Partition
    C:\
    des Client-Geräts schreibgeschützt ist.
    NOTIZ: Sie können nur ein einziges Projekt bereitstellen. Daher entfernt jede Anwendung, die zuvor im
    Zielpfad
    bereitgestellt wurde, den Pfad im Standardziel, und jede Anwendung, die zuvor im Standardziel bereitgestellt wurde, entfernt den
    Zielpfad
    NOTIZ:
    Der Zielpfad
    ist nur für
    Windows
    -Client-Geräte vorgesehen, die
    FactoryTalk Optix
    als Anwendung ausführen.
    Der Zielpfad
    wird bei der Bereitstellung von
    FactoryTalk Optix
    mit Ausführung als Dienst nicht unterstützt.
  8. (Optional) Wählen Sie
    Projekt auf Gerät verschlüsseln
    aus, um das bereitgestellte Projekt auf dem Zielgerät zu verschlüsseln.
    Weitere Informationen finden Sie unter Projektverschlüsselung auf einem Client-Gerät.
  9. (Optional) Wählen Sie
    Quellprojekt auf Gerät herunterladen
    aus, um das Quellprojekt auf das Zielgerät herunterzuladen.
    TIPP: Durch das Herunterladen des Quellprojekts auf das Zielgerät können Sie später das Quellprojekt vom Zielgerät auf den Entwicklungscomputer hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.
  10. Wählen Sie
    Auswählen
    aus, um das Ziel-Client-Gerät auszuwählen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.