Übersetzungen verwalten
Mithilfe von C#-APIs lesen oder schreiben Sie übersetzte Zeichenfolgen in die
LocalizationDictionary
-Objekte.Diese APIs werden von der statischen Klasse
InformationModel
bereitgestellt.Klasse LocalizedText
LocalizedText
Jede API hat unter ihren eigenen Argumenten eine Instanz der C#-Klasse
LocalizedText
, die einen Schlüssel / eine Zeile oder eine bestimmte übersetzte Zeichenfolge in LocalizationDictionary
erkennt. Sie enthält die folgenden Eigenschaften:- NamespaceIndex(int)
- Der Identifikator des Projekt-Namespace, zu dem dasLocalizationDictionarygehört.TIPP: Wenn sichLocalizationDictionaryim selben NetLogic-Projekt befindet, müssen Sie bei der Erstellung einesLocalizedTextkeinenNamespaceIndexangeben.
- TextId(string)
- Ein Schlüssel, dem die Übersetzungen einer Zeichenfolge zugeordnet werden können.
- LocaleId(string)
- Eine Gebietsschema-ID. Zum Beispiel:en-US.
- Text(string)
- Eine übersetzte Zeichenfolge.
Rückmeldung geben