Fensterbereich „Ausgabe“

Der Fensterbereich
Ausgabe
enthält Spalten mit Meldungsinformationen und Schaltflächen für im Fensterbereich
Ausgabe
auszuführende Aufgaben.
TIPP: Per Standardeinstellung werden im Fensterbereich
Ausgabe
geringfügige und schwerwiegende Fehler sowie Informationsmeldungen angezeigt. Aktivieren Sie
Erweiterter Modus
für die Anzeige von Informationen im Fensterbereich
Ausgabe
.
Um die Meldungen in aufsteigender oder absteigender Folge anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den Pfeil im Spaltenkopf. Die Spalten mit Meldungen können gefiltert werden.
Spalten des Fensterbereichs „Ausgabe“
Spalte
Beschreibung
Sicherheitsstufe der Meldung
Error
Meldung zu schwerwiegenden Fehlern
Warning
Meldung zu geringfügigen Fehlern
Info
Informationsmeldung
Code
ID-Code der Meldung. Dieser Code steht nur für vordefinierte Meldungen zur Verfügung.
Zeitstempel
Die Uhrzeit der Protokollierung der Meldung.
Kategorie
Die Kategorie der Meldung oder des Moduls der FactoryTalk Optix-Plattform, die/das die Meldung generiert hat.
Objekt
Jedes Element, auf das in der Meldung verwiesen wird.
Meldung
Der Inhalt der Meldung.
Schaltflächen des Fensterbereichs „Ausgabe“
Element
Beschreibung
Error
Blendet Meldungen zu schwerwiegenden Fehlern ein oder aus.
Warning
Blendet Meldungen zu geringfügigen Fehlern ein oder aus.
Info
Blendet Informationsmeldungen ein oder aus.
Blendet ausführliche Meldungen der ersten Ebene für die Fehlersuche ein oder aus.
Blendet ausführliche Meldungen der zweiten Ebene für die Fehlersuche ein oder aus.
Öffnet den Ordner mit den Ausgabeprotokollen. Weitere Informationen finden Sie unter Systemprotokoll.
Löscht unabhängig von der ausgewählten Anzeige alle Meldungen im Fensterbereich
Ausgabe
. In den Protokolldateien werden diese Meldungen jedoch nicht gelöscht.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.