Variablenwert-Änderungsereignis hinzufügen

Hinzufügung und Konfiguration eines Variablenwert-Änderungsereignisses für die Anzeige eines Dialogfeldes bei Änderung eines Variablenwerts.
TIPP: Anstelle der Verwendung eines Änderungsereignisses können Sie auch ein Übergangsereignis konfigurieren. Weitere Informationen zu Ereignissen finden Sie unter Ereignisse.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    MainWindow (type)
    aus.
  2. Wählen Sie in
    Ereignisse
    die Option
    Add
    und danach
    ProjectName
    Modell
    Variable1Changed
    VariableValueChangedEvent (type)
    aus.
  3. Wählen Sie neben
    Variable1Changed/VariableValueChangedEvent
    die Option
    Add
    und anschließend
    Befehle
    Befehle der Benutzeroberfläche
    Dialogfenster öffnen
    aus.
  4. Erstellen Sie unter
    Methode
    Methodenargumente
    eine dynamische Verknüpfung zwischen
    Dialogfeld
    und
    ProjectName
    UI
    Dialoge
    Dialogfeld1 (type)
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.