Datenlogger mit einer ODBC-Datenbank entwickeln

Konfigurieren Sie einen Logger, der Daten in einer ODBC-Datenbank speichert.
Anwendungsbeispiel
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
DataLoggerODBC.zip
Damit dieses Beispielprojekt wie erwartet ausgeführt werden kann, müssen Sie die ODBC-Einstellungen konfigurieren.
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Modell
    und wählen Sie
    Neu
    Variable
    aus.
  3. Erstellen Sie einen zyklischen Datenlogger mit einer ODBC-Datenbank, der die Variable überwacht.
  4. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  5. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.