Objekte hinzufügen

Fügt eine Beschriftung und entweder eine ClockLogic NetLogic oder ein Systemobjekt als Quelle für die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum hinzu.
  1. Hinzufügen einer Beschriftung für die Anzeige von Datum und Uhrzeit:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Beschriftung
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      DateTimeLabel
      ein.
  2. Entweder:
    • Importieren Sie die ClockLogic NetLogic. Weitere Informationen finden Sie unter ClockLogic importieren.
    • Fügen Sie ein Systemobjekt hinzu und konfigurieren Sie es. Weitere Informationen finden Sie unter Systemobjekt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.