Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit anzeigende Beschriftung entwerfen

Erstellung einer Beschriftung und eines dynamischen Links zu einer von ClockLogic oder dem System bereitgestellten Variablen für die Anzeige des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit zur Laufzeit.
Anwendungsbeispiel
Eine zur Laufzeit das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit anzeigende Anwendung.
TIPP:
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
DisplayCurrentDateTime.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.