Schnittstelle für den Wechsel des Gebietsschemas ausarbeiten

Erstellen Sie eine lokalisierte Beschriftung und zwei Schaltflächen, die die Sprache der Benutzeroberfläche ändern.
Anwendungsbeispiel – Englisches Gebietsschema
Anwendungsbeispiel – Polnisches Gebietsschema
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
SwitchLocales.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.