Vergessen Sie die Erfassung des Tages. Nutzen Sie die Chance für eine übergeordnete Ansicht! Dank eines umfassenden Bildes des Produktionsstatus über ganze Linien und Prozesse hinweg können Sie mit FactoryTalk® View Site Edition (SE) die Fertigung auf allen Ebenen überwachen und steuern – von einer einzelnen Bedienerstation bis hin zu verteilten Server/Client- und Mehrbenutzer-Anwendungen. FactoryTalk View Site Edition bietet eine genaue Echtzeit-Ansicht der Betriebsabläufe und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen mehrerer Beteiligter, einschließlich Technik, Instandhaltung, Betrieb und Informationstechnologie (IT) der Produktion.
FactoryTalk View SE liefert kritische Transparenz
Wir lassen die Katze aus dem Sack. Tauchen Sie ein und erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile dieser leistungsstarken, skalierbaren Visualisierungslösung.
FactoryTalk View SE erfüllt die Anforderungen an eine moderne Bedienerschnittstelle – und verbindet Menschen mit den Informationen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Mit der Integration von Produktionshardware und -software, Werkzeugen, mit denen Bediener auf die benötigten Informationen zugreifen können, und der Unterstützung für neue Technologien, ermöglicht FactoryTalk View SE die Bereitstellung der Informationen, die für schnellere und bessere Entscheidungen erforderlich sind. Von einer einzelnen Arbeitsstation bis hin zu einem komplexen verteilten System ist FactoryTalk View SE die getestete Lösung mit der erforderlichen Flexibilität.
Wie groß ist Ihr Appetit auf Lernen?
Ob groß, klein oder dazwischen, hier finden Sie eine Fülle von Ressourcen, die Ihnen helfen, Ihren Erfolg zu maximieren.
FactoryTalk View SE löst Ihre HMI-Herausforderungen
Zeit für eine Vorstellung. Erfahren Sie, wie zwei unserer Kunden FactoryTalk View SE neben anderen Lösungen eingesetzt haben, um ihre Herausforderungen in Bezug auf Cyber-Sicherheit und Produktivität zu lösen.
Erweitern Sie FactoryTalk Site Edition mit ThinManager
Bereitstellen und Verwalten der Bedienerschnittstelle mit Thin Clients
Die ThinManager® Thin-Client-Software ermöglicht die zentrale, sichere Konfiguration und Verwaltung von mehreren Datenquellen, Benutzerzugriffsrechten und die Bereitstellung auf Mobilgeräten. Kombinieren Sie FactoryTalk View Site Edition mit ThinManager, um das leistungsstärkste, integrierte Thin-Client-basierte HMI-System auf dem Markt zu erhalten.
Führen Sie die HMI-Software auf der Plattform Ihrer Wahl aus
Entdecken Sie neue Wege zur Lösung von Herausforderungen in Ihrem Betrieb
Sicherlich können Sie Betriebsinformationen auf die herkömmliche Art und Weise einsehen, doch heutzutage wird generell verlangt, dass wir uns schneller bewegen und intelligenter arbeiten. Manchmal bedeutet dies, dass man über den Tellerrand hinausschauen muss, um kreative Wege zu finden, die Produktivität zu erhöhen. Eine Möglichkeit hierfür besteht in der Sicherstellung, dass Ihre Entscheidungen auf den relevantesten und aktuellsten Daten beruhen. Je weiter Sie von Ihren Daten entfernt sind, desto weniger nützlich werden sie. Erfahren Sie, wie Sie Steuerung und Bedienerschnittstelle in einem Gerät kombinieren können, das am Edge Ihrer Anwendung angesiedelt ist und mehr wertvolle Daten und sicherere Maschinen liefert.
Was ist neu bei FactoryTalk View SE
Sie benötigen Einzelheiten zu den wichtigsten Funktionen, die in den vorherigen und aktuellen Versionen von FactoryTalk View SE eingeführt wurden? Wir haben die Lösung!
RSView32 zu FactoryTalk View Modernisierung
Es ist an der Zeit, den Sprung zu wagen!
So sehr wir uns wünschen, dass gute Dinge ewig halten, sind Veränderungen unausweichlich – vor allem, wenn Technologie im Spiel ist. Für einige von Ihnen ist RSView®32 seit über zwei Jahrzehnten ein Eckpfeiler Ihres betrieblichen Erfolgs. Doch jetzt ist es Zeit für Sie, den Sprung zu FactoryTalk View zu wagen! Sie fragen, warum? Da wir heute mehr denn je gefordert sind, mit weniger mehr zu leisten, müssen wir intelligenter arbeiten.
Erfahren Sie, wie Sie durch die Modernisierung Ihrer RSView32-Bedienerschnittstelle auf FactoryTalk View in die Lage versetzt werden, Engineering, Instandhaltung, Produktions-IT und Betrieb zusammenzubringen, um einen neuen Geschäftswert zu schaffen.
Eine geradlinige Erfahrung mit Software-Kauf
Sparen Sie Zeit, Geld und Chaos mit Software-Abonnements
Die Nachfrage nach Software auf Abonnementbasis steigt auf den gewerblichen und industriellen Märkten immer schneller an und wird voraussichtlich auch nicht mehr abnehmen. Wir begrüßen den Wandel und unterstützen Sie dabei, sich in dieser neuen Geschäftswelt zurechtzufinden.
Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?
Kontakt zu den Besten
Partner finden, die Ihnen bei Entwurf, Bau und Instandhaltung besserer Lösungen helfen können
Unser globales Ökosystem von Lösungs- und Supportanbietern kann die Geschwindigkeit und den Erfolg Ihrer Digitaltechnik steigern. Die Mitglieder unseres Partnerprogramms haben Erfahrung bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die für den Einsatz mit unseren Lösungen entwickelt wurden. Sie verfolgen einen kooperativen Ansatz und helfen Ihnen dabei, Projektumsetzungen zu vereinfachen und den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Investitionen zu ziehen.
Für Sie empfohlen