Identifique y proteja
Construir las bases de un sólido programa de ciberseguridad
La ciberseguridad de OT eficaz comienza con visibilidad y protección proactiva. Muchos ambientes industriales funcionan con infraestructura anticuada, vulnerabilidades desconocidas y controles de seguridad limitados, lo que los convierte en objetivos principales de los ciberataques. Es casi imposible implementar una estrategia de seguridad sólida sin comprender primero los riesgos, los requisitos de conformidad y las brechas de seguridad a las que se enfrenta su organización.
Rockwell Automation ayuda a las organizaciones industriales a evaluar con precisión los riesgos, priorizar los esfuerzos de corrección y lograr el cumplimiento normativo mediante lo siguiente:
Evaluaciones de la protección: las evaluaciones de la protección sientan las bases de una estrategia de seguridad de OT. Las evaluaciones de todo tipo, por ejemplo, de arquitectura de red, pruebas de penetración, evaluaciones de riesgos e inventario de activos, le brindan la información y los datos críticos que necesita para establecer un punto de partida para su estrategia.
Plataforma Verve: Verve, la mejor plataforma de gestión de riesgos y vulnerabilidades de su clase, va un paso más allá de una evaluación de la protección y proporciona una visión completa en tiempo real de su red y los activos conectados a ella desde una única vista panorámica, lo que le brinda una profunda visibilidad de los activos para ayudar a priorizar los riesgos y proteger los activos críticos.
Cumplimiento normativo y asistencia normativa: el incumplimiento puede dar lugar a multas, restricciones operacionales y un mayor riesgo cibernético. Rockwell Automation ayuda a las organizaciones a estar en consonancia con normas y reglamentos clave de la industria, como NIST 800-53 y NIST 800-82, NERC CIP, IEC 62443 y NIS2, ayudándolas a mantener la conformidad a la vez que mejoran la postura de ciberseguridad general.