La globalización implica adoptar un mayor enfoque en la manufactura inteligente. Estas iniciativas se basan en tecnologías modernas pensadas para optimizar la productividad y el rendimiento de sus operaciones industriales. ¿Está listo para hacer realidad esta visión?
¿Por qué modernizarse?
Mejor rendimiento, mayor flexibilidad y decisiones más informadas
La justificación de los riesgos y gastos de las actualizaciones del sistema de control es un desafío. Los sistemas obsoletos funcionan aislados y los equipos desactualizados ocasionan altos costos de funcionamiento. Sin embargo, la amenaza de volverse obsoletos parece ser menos intimidante que la actualización. En la actualidad, puede que lo vuelva a considerar debido a la manufactura inteligente.
Las tecnologías modernas que se destacan en las estrategias de Internet industrial de las cosas ayudan a los fabricantes previsores a aprovechar los beneficios de la manufactura inteligente. Para cumplir con las demandas de la fabricación moderna, las empresas buscan nuevas tecnologías para optimizar sus procesos y equipar a los empleados a fin de incrementar el funcionamiento y la eficiencia.
¿Por dónde comenzar?
Revise su base instalada para abordar primero los principales riesgos de volverse obsoleto
Para entender el riesgo de la obsolescencia, realice un análisis del ciclo de vida del equipo, las piezas de repuesto y el inventario del software. Una revisión profunda de esta información lo ayudará a priorizar sus necesidades de modernización y sus objetivos. Le ayudamos a realizar el proceso en menos tiempo que si lo realiza internamente. Posee una vista digital de Installed Base Evaluation en Mi equipo en MyRockwell.com.
Herramientas y servicios relacionados
Desarrollo de un plan de modernización
Determine dónde puede lograr un mayor impacto
Identificaremos su equipo esencial, riesgos y opciones de migración. Podrá implementar un plan para sus necesidades de aplicación, presupuesto y objetivos. Para una migración completa de DCS, aproveche la solución DCSNext de Maverick Technologies, una empresa de Rockwell Automation. Incluye un enfoque por fases de planificación a ejecución y asistencia técnica continua.
Herramientas y servicios relacionados
Ejecución de su proyecto de modernización
Avance a su propio ritmo
Si desea migrar de una sola vez o en fases, tenemos las herramientas y experiencia para guiarlo. Lo ayudaremos a obtener un gran retorno de inversión en automatización, de soluciones personalizadas completas a paquetes de modernización preconfigurados y herramientas de autoservicio.
Los profesionales capacitados y experimentados le ofrecerán:
- Servicios de planificación de modernización
- Asistencia para equipos heredados
- Puesta en marcha de su arquitectura de control migrada
Herramientas y servicios relacionados
Migración del sistema de control de SLC 500 a CompactLogix 5380
Facilite su proceso de migración con opciones flexibles
Para mantenerse al tanto de las demandas en constante cambio del mercado, es indispensable contar con soluciones de migraciones que ayuden a disminuir el riesgo de conservar equipos obsoletos y a lograr una mayor productividad. Ofrecemos varios recursos para ayudarlo a migrar de SLC™ a los sistemas de control de CompactLogix™. Ya sea que decida trabajar con un socio confiable o de forma independiente, le ofrecemos una cartera completa de servicios de migración y modernización y herramientas que facilitarán el proceso.
Migración de PLC-5 a ControlLogix
Evalúe las opciones a medida que planifica su migración
Ya vio los anuncios sobre el ingreso a la fase de fin de vida del sistema de control PLC-5® de Allen‑Bradley. Ofrecemos una variedad de recursos que lo ayudarán a actualizar sus controladores, con opciones para desarrollar un plan de ciclo de vida proactivo acorde a sus necesidades. Ya sea que decida trabajar con un socio confiable o de forma independiente, le ofrecemos una cartera completa de servicios de migración y modernización y herramientas que facilitarán el proceso.
RSView32 a FactoryTalk View SE
Actualice su interfaz operador-máquina para crear valor comercial nuevo
¿Por qué necesitaría una modernización de su interfaz operador-máquina (HMI)? La tecnología nunca cesa de cambiar, de hecho, evoluciona a tal rapidez que puede ser difícil seguirle el ritmo. Recurrir a los últimos avances en tecnología comercial e inversiones en productos le permitirá aprovechar las ventajas de los dispositivos móviles, la virtualización y otras novedades tecnológicas. Pero para lograrlo, debe olvidarse de lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo. Utilice este sitio web para descubrir cómo la migración de RSView32 a FactoryTalk® View Site Edition (SE) le ayudará a prepararse para los cambios en su propio ambiente y asegurarse de que evoluciona en la dirección correcta.
Servicios de modificación de campo de media tensión
Modernice el funcionamiento de su equipo de media tensión actual
La modernización de campo puede ser una opción rentable para invertir el capital cuando considere opciones para optimizar el funcionamiento y la confiabilidad del equipo de media tensión. Las opciones varían desde un simple cambio de software o hardware hasta reconfiguraciones complejas del sistema. La actualización del software o hardware actuales podría brindar la funcionalidad agregada necesaria para cumplir con las demandas de una nueva aplicación.