Los mejores fabricantes en su clase logran un aumento del 5 al 7 % de la eficacia total del equipo, una reducción del 2 al 4 % del tiempo improductivo no programado y una tasa de lesiones menor que la mitad del promedio. Para ello, utilizan un conjunto común de prácticas recomendadas que se agrupan en tres elementos principales: cultura (comportamiento), conformidad (procedimiento) y capital (técnico). Ya sea que fabrique máquinas o las use, la madurez de la seguridad es sinónimo de mejoras en la productividad y la seguridad.
Madurez de la seguridad para usuarios finales y fabricantes de máquinas
Mejore el rendimiento de la productividad y la seguridad
Las empresas que abordan la seguridad de manera integral (cultura, conformidad y capital) mejoran la productividad, ganan eficiencia, elevan la confianza del empleado y protegen la reputación de la marca. Para los fabricantes de máquinas, incluir estos elementos permite la creación de diseños de máquinas de gran valor que cumplen con las normas globales, lo que mejora la seguridad y la productividad. Esto ofrece una ventaja competitiva única para clientes multinacionales.
Implemente su programa de madurez de la seguridad
Comprenda cómo medir y planificar la madurez de la seguridad
El primer paso para implementar un programa de madurez de la seguridad es medir el nivel de madurez de su seguridad para comprender sus fortalezas y debilidades, y diagramar el camino a recorrer.
También desarrollamos un programa comprobado de cinco pasos para mejorar la madurez de la seguridad, descrito en el documento vinculado. El programa se clasifica e implementa mejor a través de la colaboración entre salud y seguridad medioambiental e ingeniería.
Fabrique mejores máquinas
Mejore su valor como fabricante de máquinas
Aproveche una seguridad mejorada en los diseños de sus máquinas para ayudar a los usuarios finales a lograr ganancias de productividad significativas y cumplir con las normas de seguridad modernas. Esto puede ayudar a diferenciar sus ofertas de las de la competencia y justificar el costo de máquinas de valor superior.
Mejore el rendimiento de seguridad con IIoT
Obtenga una perspectiva del comportamiento del trabajador, la conformidad de la maquinaria y las tendencias
Aproveche Internet industrial de las cosas (IIoT) y todo su poder. Obtenga una perspectiva a partir de los datos operativos y de seguridad para mejorar sustancialmente el rendimiento y la conformidad de seguridad.
The Connected Enterprise permite que los profesionales de seguridad tengan una visión en tiempo real del comportamiento de los trabajadores, la conformidad de la maquinaria, las causas de las interrupciones o paros de seguridad, y las tendencias y las anomalías de seguridad.