Crear la interfaz de página de inicio de sesión
Cree un panel oculto, un formulario de inicio de sesión y un cargador de paneles.
- Agregue un panel oculto que estará visible después de un inicio de sesión correcto:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccione y escribaHiddenPanel
- Haga clic con el botón derecho en el panel y seleccione.
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione y escribaHiddenContent.
- EnPropiedades, establezcaTextoenHidden content.
- (Opcional) Organice los elementos de la interfaz del panel oculto:
- EnVista del proyecto, haga doble clic enHiddenPanel.El editor se abre en una ficha independiente.
- En el panel central, organice los elementos de la interfaz. Consulte Objetos gráficos y de diseño.
- Agregue el formulario de inicio de sesión:
- En la barra de herramientas, seleccioneBibliotecas de plantillas
- En la lista superior de la ventanaBibliotecas, desde la lista superior, seleccioneWidgets.
- En la lista de la parte inferior, arrastre elFormulario de inicio de sesióna la carpetaUIenVista del proyecto.
- SeleccioneCerrar.
- Configure el formulario de inicio de sesión:
- Pase el cursor por encima delFormulario de inicio de sesióny seleccioneBloquear
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enFormularioDeInicioDeSesióny seleccione .
- Pase el cursor por encima de NetLogic, seleccione y escribaLoginFormNetLogic.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccione y escribaPanel.
- Junto a la variablePanel, seleccioneInt32yNodeId.CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo.
- Cree un vínculo dinámico entre la variablePanely .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccione y escribaMessage.
- Junto a la variablePanel, seleccioneInt32y seleccioneString.
- Quite el valor de la variableMessage.El valor de la variable está en blanco.
- Agregue un cargador del panel:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entre la variablePanely .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión