Objetos gráficos y de diseño

Utilice objetos gráficos y de diseño para crear una interfaz de usuario de
Aplicación FactoryTalk Optix
.
Para crear la interfaz de usuario, diseñe:
  • Estructura y jerarquía de objetos gráficos
  • Posición de los objetos gráficos
  • Mecanismos de navegación
CONSEJO: El diseño de la Interfaz de usuario es independiente del dispositivo y de la tecnología de presentación utilizada para mostrar la aplicación en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.