Editor de la interfaz de usuario
Para abrir el editor de la interfaz de usuario, abra una ventana o un objeto.
Elemento | Descripción | Icono | Descripción |
---|---|---|---|
Ficha de la ventana o el objeto abiertos | |||
Lienzo que muestra la ventana o el objeto abiertos | |||
Área de diseño del contenido de la ventana o el objeto abiertos | |||
Barra de herramientas del editor con iconos y opciones que dependen de los objetos seleccionados en el área de diseño | Seleccionar . Seleccionar un elemento en el área de diseño. | ||
Rectángulo . Dibujar un rectángulo en el área de diseño. | |||
Elipse . Dibujar un óvalo en el área de diseño. | |||
Línea . Dibujar una línea en el área de diseño. | |||
Polilínea . Dibujar una polilínea en el área de diseño. | |||
Enviar atrás . Enviar el objeto seleccionado detrás de los objetos del área de diseño. | |||
Enviar hacia atrás . Enviar el objeto seleccionado por detrás de un objeto del área de diseño. | |||
Traer adelante . Traer el objeto seleccionado por delante de un objeto del área de diseño. | |||
Traer al frente . Enviar el objeto seleccionado delante de todos los objetos del área de diseño. | |||
Alinear grupo a la izquierda . Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto situado más a la izquierda. | |||
Alinear grupo en la parte superior . Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más alto. | |||
Alinear grupo a la derecha . Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto situado más a la derecha. | |||
Alinear grupo en la parte inferior . Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más bajo. | |||
Acoplar a la izquierda . Fijar los objetos seleccionados a la izquierda y mantener los márgenes. | |||
Acoplar al centro . Fija los objetos seleccionados verticalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes. | |||
Acoplar a la derecha . Fija los objetos seleccionados a la derecha y mantiene los márgenes. | |||
Acoplar a la izquierda y a la derecha . Estira los objetos seleccionados horizontalmente en el contenedor. | |||
Acoplar a la parte superior . Fija los objetos seleccionados en la parte superior y mantiene los márgenes. | |||
Acoplar al centro . Fija los objetos seleccionados horizontalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes. | |||
Acoplar a la parte inferior . Fija los objetos seleccionados en la parte inferior y mantiene los márgenes. | |||
Acoplar a la parte superior e inferior . Estira los objetos seleccionados verticalmente en el contenedor. | |||
Eliminar . Quitar el objeto seleccionado del área de diseño. | |||
Seleccione el idioma de los objetos en el área de diseño. | |||
Seleccione el nivel de zoom del área de diseño. | |||
Seleccione opciones para especificar la visibilidad, la ubicación de ajuste de los objetos y el tamaño de la cuadrícula. |
Entregue su opinión