Componentes de FactoryTalk Optix

Los proyectos de
FactoryTalk Optix
cumplen con la norma OPC (Comunicación de plataformas abiertas), que proporciona interoperabilidad entre diferentes sistemas.

Software

FactoryTalk Optix
consta de un software diferente que se ejecuta en distintas partes del sistema de automatización.
Software
Sistema
Descripción
FactoryTalk Optix Studio
Sistema de desarrollo
Entorno de desarrollo integrado con un marco de módulos funcionales para diseñar y compilar aplicaciones de HMI o Internet de las Cosas (IoT).
(Opcional) Editor de código externo
Un editor de código de terceros para personalizar, ampliar o agregar nuevas funciones mediante el desarrollo personalizado de código NetLogic C#.
CONSEJO: Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
Aplicación FactoryTalk Optix
Sistema cliente
Una aplicación de HMI o IoT desarrollada y compilada en
FactoryTalk Optix Studio
.
Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
Software para actualizar e implementar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
desde
FactoryTalk Optix Studio
en los dispositivos cliente.

Flujo de trabajo

Este diagrama muestra el proceso de desarrollo e implementación de
Aplicación FactoryTalk Optix
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.