Presentación
FactoryTalk®Optix Studio™
es una plataforma de desarrollo para crear aplicaciones de interfaz hombre-máquina (HMI) e Internet de las Cosas (IoT).FactoryTalk Optix Studio
incluye una biblioteca de objetos predefinidos que admiten diseño modular de interfaces gráficas, características y operaciones lógicas de una aplicación HMI. Se pueden usar scripts específicos de lenguaje C# para automatizar varias acciones en la fase de diseño y agregar funciones personalizadas a los proyectos.FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix Studio
está disponible como un entorno de desarrollo web y de escritorio que se usa para compilar la Aplicaciones FactoryTalk Optix
e implementarlos en sistemas cliente. Se puede acceder a FactoryTalk®Hub™
a través de Editor web de FactoryTalk Optix Studio
.Entregue su opinión