Registro del sistema

Los registros del sistema son un mecanismo genérico para exponer mensajes de
FactoryTalk Optix Studio
para monitorizar el flujo de ejecución del software y diagnosticar problemas. Los registros son emitidos tanto por
FactoryTalk Optix Runtime
como por
FactoryTalk Optix Studio
.
La ubicación de los registros de
FactoryTalk Optix Runtime
depende del sistema operativo del dispositivo cliente:
  • Dispositivos Linux:
    /persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
  • Dispositivos Windows:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
Durante la fase de diseño de
FactoryTalk Optix Studio
, los mensajes de registro que se producen se muestran en la barra inferior de
FactoryTalk Optix Studio
y se guardan simultáneamente en el sistema de archivos en la ubicación
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Log
.
Si inicia
Aplicación FactoryTalk Optix
para ejecutar el proyecto de origen, podrá monitorizar los eventos de registro tanto desde el equipo de desarrollo local como desde el dispositivo cliente en el que se implementa la aplicación
FactoryTalk Optix Runtime
. Los eventos de registro de
FactoryTalk Optix Runtime
se muestran en la interfaz de usuario de
FactoryTalk Optix Studio
en una ficha de estado diferente identificada por el nombre del dispositivo cliente. Estos registros también se guardan en el sistema de archivos en estas ubicaciones:
  • Para proyectos iniciados en una emulación local:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
  • Para proyectos iniciados en un dispositivo cliente:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\LogDevice\<Devicename>
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.