Cuadrícula de alarmas
Utilice el widget
Cuadrícula de alarmas
para mostrar y administrar las alarmas en tiempo de ejecución. El widget Cuadrícula de alarmas
le permite mostrar y administrar las alarmas en tiempo de ejecución. Consulte la información de las alarmas y reconozca y confirme las alarmas.Cada fila de la cuadrícula indica un cambio en el estado de la alarma. Reconozca y confirme una o todas las alarmas en la cuadrícula. El widget
Cuadrícula de alarmas
muestra estas columnas de información:
Columna | Descripción |
---|---|
Sello de hora | Fecha y hora de la última actualización del evento de alarma. |
Nombre | Nombre del objeto de alarma que generó el evento de alarma. |
Variable de origen | Variable que supervisa el evento. |
Mensaje | Mensaje asociado al evento de alarma. |
Activa | Indica si la alarma está: Inactiva Activa |
Reconocida | Indica si la alarma está reconocida o no: No reconocida Reconocida |
Confirmada | Indica si la alarma está confirmada o no: Sin confirmar Confirmada |
Gravedad | Nivel de gravedad de la alarma de 1 a 1000. |
El widget
Cuadrícula de registro de alarmas
muestra los eventos de alarma registrados por el registrador de eventos configurados, como la Cuadrícula de historial de alarmas
. Utilice el widget Cuadrícula de historial de alarmas con filtro
para filtrar los datos registrados.Para personalizar los datos que aparecen en la
Cuadrícula de alarmas
, agregue propiedades adicionales a una alarma para crear un tipo de alarma. Consulte Crear una cuadrícula de alarmas.Entregue su opinión