Mostrar varias alarmas activas de un objeto
En tiempo de ejecución, si la misma alarma se activa repetidamente, el widget
Cuadrícula de alarmas
aparece en el evento de alarma más reciente. Use bifurcaciones para mostrar varias alarmas activas para el mismo objeto de alarma.En el widget de
Cuadrícula de alarmas
, aparecen todas las alarmas activas para el mismo objeto de alarma, que deben reconocerse y confirmarse. Los eventos de alarma no se producen cuando las variables vuelven al estado normal en el controlador.Rockwell Automation
recomienda la bifurcación cuando un proyecto requiere un control riguroso y un recuento de alarmas. Por ejemplo, utilice bifurcaciones en los procesos de producción de productos que estén sujetos a certificación, como productos médicos.- En la parte superior de laVista del proyecto, seleccione el nodo primario del proyecto .
- EnPropiedades, expandaConfiguración de alarmasy, a continuación, enRamificación habilitada, seleccioneVerdadero.
Entregue su opinión