Crear un mensaje de alarma dinámica

Cree un mensaje de alarma que aparezca en tiempo de ejecución cuando la alarma esté activa. Por ejemplo, cree un mensaje que indique que un caudal de flujo o nivel es peligrosamente bajo cuando la alarma está activa.
Requisitos previos
  1. Para crear un mensaje de alarma dinámica
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la alarma.
  3. En
    Propiedades
    , dentro de
    Mensaje
    , seleccione
    Agregar vínculo dinámico
    y, a continuación, seleccione
    Avanzado
    .
  4. En el
    Editor de vínculos dinámicos
    , en
    Mensaje
    , seleccione
    Add
    y, a continuación, seleccione
    Formateador de cadenas
    .
  5. En
    Vínculo dinámico
    , seleccione
    Cambiar vínculo dinámico
    .
  6. Especifique el
    Valor de entrada
    de la alarma como origen del Vínculo dinámico.
  7. En
    Formato
    , introduzca el texto del mensaje de alarma utilizando el marcador de posición
    {0}
    para identificar el valor de la variable de origen.
  8. Seleccione según sea necesario para establecer la dirección del vínculo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.