Cuadrícula de datos
Muestra los datos en una tabla.
Caso de uso
Muestre los datos almacenados en una tabla. Por ejemplo, muestre las propiedades de componentes de hardware específicos.
CONSEJO:
Los objetos
Cuadrícula de datos
pueden contener texto de solo lectura, texto editable e imágenes. Cada fila de la tabla presenta datos de un nodo de proyecto diferente o de una fila diferente de una tabla de base de datos.Ejemplo
Entregue su opinión