Controles de datos

Utilice los objetos de controles de datos para visualizar los datos en la interfaz de aplicación. Obtenga datos de nodos del proyecto o de una base de datos.
Objeto
Descripción
Seleccione elementos de una lista desplegable en tiempo de ejecución.
Seleccione elementos de un cuadro de lista en tiempo de ejecución.
Muestra los datos en una tabla.
Muestra la tendencia que presenta valores de una o más variables que se registran o se leen en tiempo real.
Muestra el valor de las variables bidimensionales en un gráfico.
Muestra los datos en forma de gráfico circular.
Muestra los datos en forma de diagrama de barras.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.