Tendencia

Utilice un objeto
Tendencia
para mostrar cómo cambian los valores con el paso del tiempo. Visualice los datos desde una base de datos o genere una muestra en tiempo real.
Ejemplo de tendencia
a trend graph showing the change in two variables over time

Tiempo de ejecución

Interactúe con el gráfico de tendencias en tiempo de ejecución para ver información adicional.
CONSEJO: Algunas acciones requieren que el valor de la propiedad
Interactiva
sea
Verdadero
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.