Configurar una tendencia
Configure el origen de los datos que se mostrarán en el objeto Tendencia. Agregue un lápiz para cada punto de datos que desee dibujar en el gráfico de tendencias. Al proyectar tendencias de datos históricos de una base de datos, se dibuja una línea de tendencias entre puntos cuando el registrador no captura datos.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo que contendrá el objetoTendenciay seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre elModeloy un nodo o una base de datos a partir de los cuales desea obtener los datos.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.CONSEJO: Para configurar las plumas de tendencia y tendencias para los datos del registrador de datos, en laVista del proyecto, ponga un registrador de datos en la tendencia del editor. También puede poner el registrador de datos en elModelode tendencia enPropiedades.
- (Opcional) Configure las propiedades de las tendencias:
- Consulta. Consulta SQL que filtra los datos. Para obtener más información sobre las consultas, vea Consulta SQL.
- Tiempo de actualización. Tiempo de muestreo.
- Zona horaria de referencia. Zona horaria correspondiente a la fecha y la hora en el eje X.
- EnPlumas, asociePlumaDeTendenciaal origen de datos de la pluma.#Tipo de datosOrigen de datosValores en tiempo real de una variable específicaVínculo dinámico a una variable.Valores en tiempo real muestreados por un registrador de datosVínculo dinámico a la propiedadÚltimo valorde un Registrador de datos.Valores históricos de las variables almacenadas en una base de datosNombre de la columna de interés en una base de datos.No cree un vínculo dinámico a la columna de interés en la base de datos. En su lugar, proporcione el nombre de la columna.
- (Opcional) Para agregar un eje Y, haga clic con el botón derecho enPlumaDeTendenciay seleccioneYAxis.CONSEJO: Agregar más ejes Y a plumas de tendencia es útil para visualizar los mismos datos en diferentes escalas. Para controlar la escala, establezca las propiedadesValor máximoyValor mínimo.
- (Opcional) Configure las propiedades del eje X:
- Interactivo. Si es Verdadero, hace que el eje X sea interactivo en tiempo de ejecución.
- Fecha y hora. Fecha y hora que se muestran en el eje X en tiempo de ejecución. El valor predeterminado es la hora actual.
- Seguir. Si es Verdadero, desplaza el eje X automáticamente a medida que avanza el tiempo en tiempo de ejecución.
- Ventana de tiempo. Intervalo de tiempo que muestra la tendencia (en milisegundos).
- (Opcional) Configure las propiedades del eje Y:
- Escalado automático. Si es Verdadero, escala el eje Y en tiempo de ejecución basándose en los valores mínimo y máximo.
- Interactivo. Si es Verdadero, hace que el eje Y sea interactivo.
- Valor mínimo. Valor mínimo mostrado en el eje Y.
- Valor máximo. Valor máximo mostrado en el eje Y.
- (Opcional) Asocie el métodoActualizardel objetoTendenciaa un evento.Por ejemplo, asocie el métodoActualizarcon elevento MouseClickde un objetoBotón.
Entregue su opinión