Se requieren controles estrictos para la licuefacción, la regasificación y el envío o la recepción de gas natural licuado (GNL). Es fundamental mantener un ambiente de trabajo seguro, minimizar el tiempo improductivo y administrar los costos operativos. Para lograr estos objetivos, los sistemas de automatización deben cumplir estrictos requisitos de control de procesos y, además, deben ser confiables y escalables.
Sistemas integrados para plantas de GNL seguras y optimizadas
Si bien el GNL ofrece grandes ventajas, también representa desafíos considerables. Los reglamentos medioambientales y de seguridad estrictos exigen la supervisión constante. Los mercados volátiles exigen respuestas ágiles y las condiciones empresariales dinámicas requieren excelencia operacional.
Nuestros sistemas y servicios integrados permiten un flujo de datos uniforme en todos los niveles y ofrecen una solución de automatización completa. Rockwell Automation y sus socios de PartnerNetwork™ cuentan con soluciones comprobadas para ayudarlo a satisfacer la demanda y mantener una ventaja competitiva. Sabemos que se necesitan múltiples tecnologías y dispositivos para operar su planta. Nuestras soluciones integran tecnologías de control de procesos, control de motores, seguridad e información.
Nuestro enfoque de sistemas abiertos facilita la integración de equipos de múltiples proveedores en un único sistema de control.
Operaciones de licuefacción eficientes y seguras
Soluciones que ofrece Sensia
Sensia, una empresa conjunta creada por Rockwell Automation y Schlumberger en octubre de 2019, cuenta con un equipo de ingenieros y gerentes de proyectos con experiencia que comprenden sus problemas. Mediante herramientas fáciles de usar y tecnología moderna, diseñan soluciones que lo ayudan a cumplir los objetivos de producción de planta. Sensia ha ayudado a clientes de todo el mundo a migrar sus sistemas de control poco eficientes, actualizar sistemas de seguridad y optimizar procesos mediante soluciones de control de procesos avanzadas.
Sensia también proporciona varios servicios de ingeniería que pueden ayudarle a reducir el riesgo, al mismo tiempo que ayuda a mantener los proyectos dentro de los plazos y los presupuestos.
Las soluciones integradas de información, control y potencia de Sensia para las industrias de gas natural licuado son adecuadas para lo siguiente:
- Sistemas contra incendios y gas
- Soluciones de control de motores
- Mediciones
- Sistemas de protección de presión de alta integridad
- Seguridad de procesos, como sistemas de seguridad instrumentados y cierre de emergencia
- Bombas, compresores, control de turbomaquinaria y monitoreo de condiciones
- Control de procesos y procesos avanzados
Soluciones de control de procesos para operaciones optimizadas
No es necesario que la automatización de los procesos sea una solución “única” para mantener sus operaciones fundamentales.
Hoy, el control de procesos, el control discreto, el control de potencia y el control de seguridad ya no tienen que elegirse por separado. Los productores ahora pueden optar por implementar un sistema de control en el nivel de toda la planta. El uso de tecnologías de automatización comunes permite la integración transparente de nuestro sistema de control de procesos con los sistemas empresariales y de toda la planta, lo que permite crear más oportunidades para la optimización en el nivel de toda la planta. Este enfoque mejora la productividad, reduce el consumo de energía y reduce el costo total de propiedad.
A fin de ayudarle a alcanzar sus objetivos de producción, nuestras soluciones de optimización le permitirán superar los desafíos de variabilidad, desechos y consumo de energía que enfrenta. Lo logramos a través de nuestra experiencia incomparable de la industria y el profundo conocimiento de las variables y los procesos clave que pueden mejorarse a fin de alcanzar los objetivos comerciales.
Las soluciones de control y optimización de procesos pueden ayudar en áreas como las siguientes:
- Seguridad operativa
- Costo de mantenimiento
- Menor consumo de combustible y energía
- Reglamentos medioambientales
- Separación óptima de productos fraccionados
Mejora del funcionamiento con un único DCS moderno
Los barcos de GNL se benefician con un mejor consumo de energía y una mayor productividad
Los propietarios del GNL Portovenere y el GNL Lerici sabían que sus barcos estaban a mitad de su ciclo de vida. que se enfrentaban al desafío de tener dos sistemas de control. Otros equipos; como calderas, bombas y turbinas, también estaban dentro de su alcance. Buscaron a un socio que los guíe a través de la modernización y eligieron a Rockwell Automation. Obtenga más información sobre sus desafíos y los resultados que les ayudamos a conseguir.