Dado que es una inversión considerable (y con frecuencia a largo plazo), puede encontrar cierta resistencia a los costes de la modernización. Y no es el único. Quienes gestionan las cifras pueden decantarse por la actualización porque no se han cuantificado los beneficios de la modernización.
Hay una estrategia de tres fases que permite determinar la opción adecuada para sus operaciones y, además, le ayuda a justificar la inversión:
- Recolectar información y evaluar el estado actual. Inspeccione la aplicación, la máquina, la línea o la planta a través de Installed Base Evaluation (IBE), una manera rentable de identificar los riesgos de obsolescencia.
- Analizar. Determine dónde puede generar el mayor impacto. Identifique el equipo más esencial, los mayores riesgos y las opciones.
- Planificar. Defina el alcance de los cambios en función de los requisitos de la aplicación, las oportunidades de mejora de la productividad, la planificación, el presupuesto y el retorno de la inversión, así como de los objetivos de negocio a largo plazo. Front End Engineering Design (FEED) puede ayudarle a definir las respuestas a estas preguntas y desempeña un papel crucial en la preparación de un proyecto con éxito.
De hecho, los estudios comparativos demuestran los beneficios de una reducción del 30 % en costes y un tiempo de ejecución del proyecto más breve cuando se realiza un estudio de FEED. Si las provisiones de inversiones de capital son limitadas, se puede utilizar FEED para planificar el proyecto de modernización por fases con el fin de reducir el flujo de caja inicial, maximizar la productividad y minimizar el riesgo.
Demostración del valor