Exportar una tabla de base de datos a un archivo CSV
Puede usar el script de exportación de tabla genérica para exportar el contenido de una tabla a un archivo CSV.
Requisitos previos
- Para exportar una tabla de base de datos a un archivo CSV
- En la barra de herramientas, seleccioneBibliotecas de plantillasGeneric Table Exporter.
- DesdeBibliotecas, enComponentes, arrastreExportador de tablas genéricashaciaNetLogicen laVista del proyecto.
- EnPropiedades, rellene:
- CSVPath. Ruta del archivo CSV donde se exportará el historial de alarmas.
- FieldDelimiter. Carácter usado para delimitar valores de una fila.
- Tabla. Tabla de bases de datos.
- Consulta. Consulta SQL para filtrar datos. Para obtener más información, consulte Redactar consultas SQL.
- WrapFields.
- Asocie el métodoExportardeGenericTableExportera un evento.Por ejemplo, asocie el métodoExportarcon elEvento MouseClickde un botón.
Entregue su opinión