Herramientas de dibujo
Utilice herramientas de dibujo para crear objetos personalizados que aparecerán en tiempo de ejecución.
Utilice las herramientas de dibujo para dibujar objetos de formato libre y unidimensionales incluidos:
- Rectángulos y cuadrados
- Óvalos y círculos
- Líneas
- Polilíneas y polígonos
De forma predeterminada, cada objeto de dibujo tiene un
Evento MouseDown
y un Evento MouseUp
a los que puede agregar métodos.Para evitar que un dibujo se ajuste a la cuadrícula a medida que dibuja, en , desactive
Configuración de cuadrícula
Ajustar a cuadrícula
.Entregue su opinión