Cambiar la apariencia de un objeto de dibujo

Cambie las propiedades de un objeto de dibujo para cambiar la apariencia del objeto.
CONSEJO: Para especificar los valores de las propiedades, puede hacer doble clic en un valor existente para escribir el valor numérico de la propiedad, o bien seleccionar
Agregar vínculo dinámico
para desplazarse hasta la etiqueta del controlador y seleccionarla. El valor de la etiqueta es el valor de la propiedad. Para cambiar una propiedad de color, en
Propiedades
, puede seleccionar el bloque de color para abrir
Seleccionar color
y arrastrar para seleccionar el color nuevo.
  1. En
    Vista del proyecto
    o en el editor, seleccione el objeto de dibujo.
  2. En
    Propiedades
    , expanda la categoría
    Aspecto
    y cambie las propiedades. El objeto de dibujo seleccionado determina las propiedades que se muestran:
    • Color del borde
      . Especifica el color del borde del objeto.
    • Grosor de borde
      . Especifique el grosor del borde del objeto en píxeles.
    • Color de relleno
      . Seleccione el color de relleno del objeto.
    • Opacidad
      . Seleccione la opacidad del objeto de dibujo. Especifique 0 para que el objeto sea transparente.
    • Rotación
      . Especifique la rotación del objeto alrededor de su punto central. Los valores positivos indican rotación hacia la derecha en grados.
    • Grosor
      . El grosor de la línea de la pluma que dibuja el objeto.
    • Visible
      . Especifique si el objeto de dibujo está visible en tiempo de ejecución. Seleccione
      Verdadero
      para que el objeto sea visible o
      Falso
      para que el objeto no se muestre en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.