Widgets

Los widgets son objetos preconfigurados que le permiten interactuar con el dispositivo y configurarlo en tiempo de ejecución. Por ejemplo, establezca la fecha y hora o cargue la aplicación FactoryTalk Optix en el dispositivo.
Los widgets incluyen:
  • Widget de FactoryTalk Remote Access
    . Conecte el dispositivo al servidor
    FactoryTalk®Remote Access
    y, a continuación, gestione las conexiones remotas al dispositivo y también envíe solicitudes de ayuda.
  • Widget de fecha y hora
    . Especifique la zona horaria, la fecha y la hora, la sincronización temporal y el protocolo de hora de redes locales del dispositivo.
  • Widget de configuración del dispositivo
    . Configure las actualizaciones de la aplicación y del firmware, cambie el nombre del dispositivo y consulte información de productos y los diagnósticos del dispositivo. 
  • Widget de configuración de red
    . Habilite el cliente DHCP y especifique la dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y la configuración de DNS para la red del dispositivo.
  • Widget de carga de aplicación
    . Cargue una aplicación FactoryTalk Optix desde una unidad USB en el dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.