Solicitar asistencia remota
Solicite asistencia remota cuando necesite resolver un problema en su sistema de forma remota.
- En el dispositivo, abra la pantalla con el widgetAcceso remoto de FactoryTalk.Si creó su proyecto mediante la plantilla OptixPanel en la página de inicio, seleccioneConfiguracióny, a continuación, seleccioneFT Remote Access.Si la aplicaciónAcceso remoto de FactoryTalkno está configurada para permitir el envío de solicitudes de asistencia, el widgetAcceso remoto de FactoryTalkmuestraLas solicitudes de asistencia están deshabilitadas para este dispositivo. Póngase en contacto con el Administrador del sistema.Cuando la asistencia remota en el widget deAcceso remoto de FactoryTalkestá habilitada, puede enviar una solicitud de ayuda.
- SeleccioneAsistencia.
- Si en la aplicaciónAcceso remoto de FactoryTalkse requieren detalles de contacto, los campos aparecen para completarse:
- Nombre. Su nombre.
- Información de contacto. Número de teléfono o dirección de correo electrónico.
- Descripción. Descripción del problema.
- SeleccioneSolicitar asistencia.La solicitud se envía a la aplicaciónAcceso remoto de FactoryTalky el botón muestraAsistencia solicitada.OBSERVACIÓN: Si la solicitud de acceso remoto se cierra de forma remota desde la aplicaciónAcceso remoto de FactoryTalk, la solicitud se cierra automáticamente en el dispositivo. Si ya no necesita ayuda, puede cerrar la solicitud enAcceso remoto de FactoryTalken el dispositivo local.
El botón muestra de nuevo
Solicitar asistencia
.Entregue su opinión