Usuarios

Los usuarios son objetos en la
Vista del proyecto
. Asigne permisos y funciones a los usuarios para determinar el contenido y la interfaz que el usuario ve en la aplicación en tiempo de ejecución.
Cada proyecto tiene un usuario anónimo predeterminado que autentica la sesión de la aplicación. En tiempo de ejecución, el usuario de sesión es el usuario que ha iniciado sesión en la aplicación. El contenido y la interfaz de usuario que aparecen dependen de las propiedades y el grupo asignados al usuario. Por ejemplo, la interfaz puede cambiar:
  • La configuración regional de la sesión y actualización de la interfaz gráfica
  • Los objetos gráficos y la información disponible en la interfaz, según los grupos a los que pertenece el usuario
CONSEJO: Para permitir que los usuarios locales y de dominio inicien sesión, consulte Autenticación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.