Agregar un usuario

Agregue usuarios a la
Vista del proyecto
. Para gestionar los usuarios existentes, agréguelos a grupos y otórgueles permisos.
  1. En la
    Vista del proyecto,
    expanda
    Seguridad
    .
  2. Haga clic con el botón derecho en
    Usuarios
    y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    Usuario
    .
    Aparece
    Usuario#
    .
    CONSEJO: Para agregar usuarios, también puede hacer clic con el botón derecho en
    Usuarios
    y elegir
    Nuevo
    Todo
    Seguridad
    Usuarios
    .
  3. En
    Propiedades,
    configure:
    • Nombre
      . Nombre del usuario.
    • Contraseña
      . Contraseña que el usuario debe proporcionar para iniciar sesión en la aplicación.
    • LocaleIds
      . Configuración regional del usuario. El valor predeterminado es en-US.
    • Idiomas
      . Idioma configurado del usuario. El idioma predeterminado es el idioma predeterminado de LocaleId.
    • Sistema de medición
      . Sistema de medición utilizado para mostrar los datos al usuario:
      • Sistema internacional de unidades
      • Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
      • Sistema de unidades imperiales
    • Dominio
      . Identifica la cuenta de usuario local de
      Windows®
      de cualquier cuenta de usuario vinculada a un dominio.
  4. Seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.