Con la impresionante gama de opciones tecnológicas, crear la base adecuada requiere invertir en sistemas básicos que lleven a su empresa por la dirección correcta. Es posible que esté considerando entre elementos de software ERP (sistemas de planificación de recursos empresariales) y el sistema MES (sistema de ejecución de fabricación). Además de hacer un balance de sus necesidades, es importante conocer lo que cada solución puede o no puede hacer.
Claves para una base exitosa del sistemaLa solución correcta debe abordar los aspectos cruciales de su empresa y acercarlo a sus objetivos particulares.
- Mejore las posibilidades de lograr implementaciones con éxito al concentrarse en las funciones específicas que ofrecen beneficios de gran valor a corto plazo.
- Reduzca al mínimo las interrupciones en las implementaciones de varios sitios mediante el establecimiento de un centro de excelencia (COE) que incluya a todas las partes interesadas, con el propósito de establecer una regularidad en toda la empresa.
- Establezca el plan de desarrollo para implementar otros procesos de producción en la nube, a medida que la tecnología avance.
¿Qué es un sistema MES?
Los sistemas de ejecución manufacturera (MES) son potentes sistemas de software que sirven para mejorar la capacidad, la calidad, la entrega y la visibilidad. Las capacidades actuales del sistema MES pueden impulsar su madurez digital, maximizar el potencial operacional, facilitar la mejora continua y acelerar la innovación.
¿Qué es la ERP?
El sistema de Planificación de Recursos Empresariales Plex (ERP) adecuado puede ayudar a su empresa a funcionar de manera más eficiente y eficaz. Muchos fabricantes informan que las características y la funcionalidad del sistema ERP tradicional no están diseñadas para la planta.
La diferencia entre un sistema MES y un sistema ERP
¿Qué puede hacer un sistema MES? | ¿Qué puede hacer un sistema ERP? |
---|---|
Automatice la organización de la producción mediante el control de procesos basado en inteligencia artificial y optimice los protocolos de mantenimiento con un monitoreo inteligente de los activos y soluciones de mantenimiento predictivo | Informarle sobre la cantidad de materiales que necesita para completar un pedido y sobre cuándo debe este salir de su planta |
Conecte la cadena de suministro a la planta con la descarga y ejecución automática de pedidos | Ayudarle a recopilar datos de producción |
Explore lo que es posible con MES
Un sistema MES completamente activo tendrá un impacto significativo en todas las áreas de su actividad donde los problemas de ejecución son habituales (máquinas, materiales, métodos y operarios) y donde se pueda realizar el mayor retorno de la inversión.
Un sistema MES reduce la distancia entre el mundo empresarial y la producción, entre la dirección de la fábrica, la ingeniería, la línea de negocio y la cadena de suministro.
Un sistema MES puede responder a estas preguntas:
- ¿Qué debería estar haciendo ahora?
- ¿Qué debería hacer a continuación?
- ¿Está limpio este equipo?
- ¿Qué inventario tengo que utilizar?
- ¿En qué punto está la producción?
Recomendado para usted