Mantener la productividad es su prioridad principal y cuando se ve obligado a dedicar su tiempo y su recursos al mantenimiento de equipos anticuados corre el riesgo de no lograr sus objetivos de producción y financieros. Asegúrese de contar con los más recientes servos Kinetix® y variadores de frecuencia variable PowerFlex®, que a menudo representan los caballos de batalla de su aplicación que le ayudan a alcanzar sus metas.
Modernice los servovariadores anticuados con la más reciente cartera de productos Kinetix
Los productos de control de movimiento actuales pueden adaptarse sobre la marcha
La modernización está aprovechando la tecnología más novedosa en las aplicaciones industriales. Los servovariadores Kinetix mejoran el rendimiento de su máquina al tiempo que proporcionan datos de producción críticos para hacer avanzar sus metas de fabricación inteligente. Migre de los servovariadores Kinetix anticuados a los servovariadores K5100, K5300 y K5500 para lograr un aumento de la productividad, de la seguridad para los usuarios y las máquinas, y de la eficiencia y sostenibilidad energéticas.
Migre sus variadores de frecuencia variable a la más reciente cartera PowerFlex
Cuando su variador ya no le permite llegar a donde desea
Un variador hace girar un motor y su producción se pone en marcha. Aunque los aspectos fundamentales de variadores de frecuencia variable no han cambiado, sí ha cambiado lo que usted necesita de su variador. Hoy día es más fácil que nunca actualizar su instalación de variadores existente con el más reciente variador de frecuencia variable PowerFlex. Además de poner su producción en marcha, usted puede aprovechar información en tiempo real, seguridad de variadores, diagnóstico predictivo y la cartera de variadores de frecuencia variable más flexible y escalable disponible en la actualidad.
Migre a la más reciente cartera de variadores de frecuencia variable PowerFlex
Migre de la generación anterior de variadores (Allen-Bradley®, Reliance u otras marcas) a la cartera más reciente: variadores de CA PowerFlex 4M, 523, 525, 527, 753, 755, 755T, y variadores de CC PowerFlex