Desarrollar un registrador de eventos para auditorías
Desarrolle un registrador que registre
La aplicación de ejemplo recopila los siguientes datos sobre los eventos de interés:
- Origen del evento (el nodo del proyecto en el que se escuchan los eventos)
- ID del usuario que genera un evento
- Fecha y hora del evento
- Cambios en los valores de atributo (antes y después de la edición)
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
AuditDemoSingleTable.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Agregue funciones que generen eventos. Como referencia, consulte otros proyectos de ejemplo.Por ejemplo, agregue un panel de inicio de sesión.
- Cree y configure un registrador de eventos. Consulte Agregar un registrador de eventos.
- Cree la interfaz de la aplicación e intégrela con el proyecto. Como referencia, consulte los proyectos de ejemplo.
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Seleccione para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión