Depurar NetLogic
Para identificar, investigar y solucionar problemas con el código NetLogic, utilice Visual Studio o Visual Studio Code localmente.
Para depurar un NetLogic remotamente, consulte Depurar remotamente un NetLogic de tiempo de ejecución.
CONSEJO:
Los errores de NetLogic se registran en tiempo de ejecución en el panel de registro
FactoryTalk Optix Studio
. Los errores en tiempo de ejecución de NetLogic se notifican en la ficha del destino en el que se ejecuta la aplicación (por ejemplo, Salida del emulador
). Los errores de NetLogic de tiempo de diseño se notifican en la ficha Salida
.Requisitos previos
- Descargue e instale Visual Studio o Visual Studio Code y establézcalos como el editor de código predeterminados. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Si desea depurar con Visual Studio Code, instale la extensión C#: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp.
- Para depurar NetLogic en tiempo de ejecución enFactoryTalk Optix Studio, seleccioneEn ejecuciónCONSEJO: Puede ejecutar el proyecto en el destino del emulador para la depuración.
Entregue su opinión