Configurar el depurador

Configure el depurador de Visual Studio o Visual Studio Code.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  2. Si utiliza Visual Studio:
    1. En el menú
      Debug
      , seleccione
      Attach to Process
      .
      Aparece una ventana que muestra todos los procesos que se ejecutan en el equipo.
    2. Junto a
      Attach to
      , elija
      Select
      y seleccione
      Automatic
      . Seleccione
      OK
      .
    3. En
      Available Process
      , seleccione una de las siguientes opciones:
      FTOptixRuntime.exe
      Depura un NetLogic de tiempo de ejecución.
      FTOptixStudio.exe
      Depura un NetLogic de tiempo de diseño.
    4. Seleccione
      Attach
      .
      Se inicia el modo de depuración.
  3. Si utiliza Visual Studio Code:
    1. Para abrir el panel
      Run and Debug
      , pulse
      Ctrl
      Shift
      D
      .
    2. En la lista situada en la parte superior del panel, seleccione una de las siguientes opciones:
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      Depura un NetLogic de tiempo de ejecución.
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      Depura un NetLogic de tiempo de diseño.
    3. Seleccione
      Start Debugging
      o pulse
      F5
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.